结果:找到"MCU BMS 充电桩 电源管理 物联网",相关内容1000条
  • 两轮车充电桩解决方案:高效保护充电安全
  • 随着城市化进程的加快、人们生活水平的提高和节能环保理念的普及,越来越多的人选择了电动车作为代步工具,而两轮电动车的出行半径较短,需要频繁充电,因此在城市中设置两轮车充电桩就非常有必要了。城市中的充电桩不仅能解决两轮车充电难、乱摆放的问题,而且能够更大限度的保证了用户的充电安全,有效降低了充电过程火灾事故的发生。两轮车充电桩解决方案上海航芯的两轮车充电桩解决方案以ACM32F403RET7为主控芯片,该方案包含了电源模块、控制模块、显示模块、通讯模块等。ACM32F403主频高达180MHz,带两路CAN接口,可与BMS通信,读取电池相关信息,带四路高速QSPI接口,实现与NFC模块的高效通信...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MCU BMS 发帖人:上海航芯 发帖时间:2023-06-15 11:24:00
  • 实现智能水控|基于ACM32MCU的分体式水控方案
  • 分体式水控是一种常见的水控系统,它的工作原理是通过水的流动来控制水的供应和排放,该系统一般由两部分组成:控制器和水阀。控制器负责监测水的流量和压力,根据设定的参数来控制水阀的开和关,从而实现水流的控制。基于ACM32F403的物联网分体水控是一款以M1卡或CPU卡作为电子钱包,以实时扣费的方式实时扣取卡中金额,通过对出水管道电磁阀(或电动阀)的开关控制,实现插卡出水、拔卡断水、精确计费。分体式水控功能特点•支持各种类型的非接触式射频卡M1、CPU卡•无需通信布线,全网通方式与运营商基站通信•支持在线自动升级终端程序•支持脱机工作和联机工作,脱机自动变联机,下载参数和上传记录•防水等级IPx6...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MCU 发帖人:上海航芯 发帖时间:2023-05-25 14:33:00
  • 助力低碳出行|基于ACM32MCU的电动滑板车方案
  • 前言随着智能科技的快速发展,电动滑板车的驱动系统也得到了长足的发展。国内外的电动滑板车用电机驱动系统分为传统刷式电机和无刷电机两种类型。其中,传统的刷式电机已经逐渐被无刷电机所取代,无刷电机的性能和寿命都更出色,已成为电动滑板车驱动系统的主流。根据QYRESEARCH数据显示,2020年,全球电动滑板车产量为425万辆。预计2027年产量达到1001万辆,2021-2027年复合增长率12.35%。2020年全球总产值达12.1亿美元。全国范围内,2020年中国的产量达364万辆,占全球电动滑板车总产量的85.52%;其次北美产量达53万辆,占全球的12.5%,电动滑板车行业总体继续保持稳健...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 动滑板车 MCU 机控制 发帖人:上海航芯 发帖时间:2023-04-27 10:47:00
  • 高效提升电池寿命和安全性|基于ACM32MCU的BMS应用方案
  • 电池管理系统(BMS)通过监控电池的状态,智能化管理及维护各个电池单元,从而防止电池出现过充电和过放电。优质的电池管理系统能够最大限度地延长电池整体使用寿命,有效保障设备安全。BMS电池管理概述BMS,即电池管理系统(BatteryManagementSystem),随着锂电池的广泛应用,BMS作为锂电池的“保姆”也越来越被大众所关注。相较于传统电池,锂电池具有更好的能力密度,更高的工作电压,更低的放电率。但锂电池在面对过充、过放等问题时,相对脆弱。由于锂电池组在生产制造和使用过程中存在的差异性,会导致电池单体之间天然就存在着不一致性。这种不一致性主要表现在单体容量、内阻、自放电率、充放电效...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MCU BMS 发帖人:上海航芯 发帖时间:2023-04-20 10:41:00
  • 启明智显|4.3寸串口屏应用于充电桩的解决方案
  • 据数据显示,全球新能源汽车销量正大幅度增长,全球汽车电动化渗透率也由0.8%增长到7.74%,这不仅意味着汽车产业电动化浪潮的来临,也证实了我国新能源汽车行业正处于高速发展状态。随着电动汽车销售量与保有量的迅速增长,充电需求也持续攀升,在新基建政策的加持下,充电桩建设步入正轨并重回高速发展期。充电是新能源汽车补能的主流方式,也是构成新能源车产业的重要一环,充电问题被认为是解决电动汽车推广的“最后一公里”问题,对于推广发展新能源车来说,解决充电桩覆盖面问题是至关重要的。充电桩行业在大量充电需求的推动下完成了转型,各企业应在充电桩建设方面更多衡量终端用户体验感,就目前来说,充电桩行业门槛较低,产...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 串口通信 串口屏 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-11-23 11:02:00
  • 启明云端2.4寸串口屏在充电桩的应用
  • 行业概述随着新能源战略的部署和实施,电动汽车必将走进千家万户。充电桩应用也将大规模的安装至公共楼宇、商场、公共停车场及居民小区停车场或充电站内。从充电桩形态来看,有大的一体柜机,也有小型装于墙面的壁挂机,无论哪种形态,充电桩串口屏应用逐步成为标配,因为通过串口屏可以显示充电量、费用、充电时间等数据,友好的HMI人机界面能实现充电桩的简便使用。目前充电桩串口屏大多采用7寸、10.1寸居多,当前行业市场竞争激烈,竞争机制使成本控制成为焦点。为此启明云端特推出基于乐鑫ESP32-C3的高性价比的低成本小尺寸串口屏方案:如1.54寸、2.0寸、2.4寸、2.8寸,为充电桩特别是小型可移动式充电桩应用...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 串口屏 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-11-16 11:10:00
  • 关于淘宝上购买的IP5306的模块充电电流的问题
  • 各位大佬好,我最近在使用IP5306模块的时候遇到了些问题之前做项目用了一次IP5306模块,一直美好好测试过,只是勉强用用可以正常充放电。但是这次测了下充电电流发现充电基本上是5V,0.14-0.2波动,并不能达到芯片标称的2安。想问问大家,是不是只有这种模块会出现这样的情况?大家自己做的模块,充电电流有多少,能否达到1A或者2A?谢谢各位接下来贴出我使用的各个模块软包锂电,3.7v标称电压↑淘宝上买的模块,就是他的充电电流只有0.1-0.2安左右模块背面图,可以看到引脚标号测模块的充电电流(尝试过单独隔离出模块和电池,实验结果是一样的)补一张测试结果RT再次感谢各位大神解惑我的微信:bl...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: IP5306 模块 锂 发帖人:blackbox 发帖时间:2021-03-06 20:29:00
  • 可用太阳能板供电的纽扣电池充电管理芯片CN3130
  • 张家港瑞晶半导体有限公司位于苏州张家港,公司主要从事半导体集成电路、计算机软硬件、电子产品、仪器仪表等相关产品的研发、制作、销售,目前为上海如韵电子华东地区总代理,主要销售产品有复位、电压检测、电池充电与管理、LED驱动、DCDC、LDO、场效应晶体管、放大器等。概述:CN3130是可以用太阳能板供电的可充电纽扣电池充电管理芯片。该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管。内部的充电电流自适应模块能够根据输入电源的电流输出能力自动调整充电电流,用户不需要考虑最坏情况,可最大限度地利用输入电源的电流输出能力,非常适合利用太阳能板等电流输出能力有限的电源供电的应用。CN...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 纽扣池,芯片 发帖人:瑞晶半导体 发帖时间:2020-12-11 16:34:00
  • ip5306放电电流太小
  • 原理图如图所示,大佬们,这个板子我打样后焊接完成后放电电流只有300ma左右,这是出了什么问题?还请各位不吝赐教。谢谢
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: ip5306 英集芯 发帖人:喵喵脚4257 发帖时间:2020-08-07 07:27:00
  • 请教:电源管理芯片SYNC引脚的使用
  • 好多开关电源管理芯片都有SYNC引脚用于和外部时钟同步,具体的应用之前听的有种说法是:利用SYNC同步后多个芯片并联输出,内部MOS的均流就减小了因此想请教下,任何两个相同的电源芯片(集成开关、外部电感),只要SYNC输入同步时钟,就可以并联输出吗?这里的并联我指的是电路上多个SW引脚接一起,然后只使用一个LC滤波器。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 同步 发帖人:木须柿子不放糖 发帖时间:2019-12-20 20:49:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: